用高阻尼弹性体将机械振动最小化

从表面上看,减少设备中不必要的振动似乎很容易:只需在振动部件下方垫上橡胶垫就 OK 了。但是,能量传递细节远比我们想象的复杂得多。差的设计解决方案实际上会增加振动,从而加剧诸如损坏周围的部件或从结构发出噪音之类不利现象。

运动部件上经常使用隔振器来减少振动。简而言之,目的是最大程度地减小振动的传递,或者减小输出机械能占所产生机械能的比例。有许多因素会影响振动的传递,具体包括频率、温度、材料模数、隔振器件形状、弹性系数、固有频率等(单击此处详细了解)。由于存在如此之多的独特因素,通常是那些能够在各种结构和环境变量下将传递降至最小的隔振器才能达到最佳隔离效果。

这就上述假设的误导之处。一般的低阻尼材料可完美地用作隔振器——只要各种状态保持稳定,使其位于传递曲线的隔离区域内。然而,“状态稳定”通常不会出现在电子设备的特性描述中。温度在变化。电机和风扇的速度会增大、减小。撞击事件中力量有大有小(要是您的智能手机能说话就知道了...)。各种状态正常时(或不正常?),能量输出可以放大 2 倍、3 倍或更大的倍数。

ISODAMP™ C-8000 系列弹性体 这样的高阻尼材料,经过精心设计,可在考虑各种变化因素的情况下将振动传递将至最小。

(图片来源:Aearo Technologies(3M 旗下公司))

无论系统处于隔离区域还是在峰值共振期间,阻尼弹性体都能最大程度地减少各种潜在的有害振动。高阻尼特性能够有效地限制低阻尼材料中出现的较大放大响应,因此工程师们也不必为此而费心头疼了。

*注:阻尼材料实际上并不能减缓头疼。头疼还得吃药。

关于此作者

Image of Kathy Hutton

Kathy Hutton 是 DigiKey 的产品经理,自 2003 年以来一直在 DigiKey 工作,负责互连、无源和机电产品。她每天都会与工程师和客户(内部和外部)进行沟通,用她丰富的产品知识帮助推动销售。Kathy 拥有电气和自动化技术学位,在担任产品管理职务之前,曾是 DigiKey 应用工程团队的一员。工作之余,她是一名狂热的钓鱼爱好者,既有竞争性,又能纯粹地享受水上乐趣。

More posts by Kathy Hutton
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum