DigiKey 市场计划供应商成功案例:Coolgear Inc

2019 年,DigiKey 启动了“市场计划”,旨在为所有行业的工程师、技术人员和普通消费者打造一个资源库,以便他们能在一个地方就能找到所需的电子元器件和技术产品。

在这个博客系列中,我们每期将介绍一家新供应商,让大家深入了解市场计划为供应商做了什么,带来了什么价值。

供应商成功案例第 2 篇:Coolgear Inc. 是一家领先的 USB 集线器、充电器、串行设备、适配器和电缆制造商,拥有 20 多年的行业历史。与之下一代设计相配套的是,他们还提供了出色的客户服务和技术支持。

鉴于与客户互动的重要性,我们最近采访了 Coolgear 的电子商务经理 Nick Arboleda,询问了 DigiKey 的“市场计划”为这种客户互动及其整体业务所带来的好处。

DigiKey 的市场计划是如何帮助你们实现业务增长的?

“与 DigiKey 合作提高了 Coolgear 在全球市场的认可度。我们有机会与更多的客户分享我们的产品,并且是一种客户容易购买的方式,这绝对是改变游戏规则的。”

自从加入市场计划以来,你们取得了什么样的增长?

“自从与 DigiKey 合作以来,我们的市场渠道已经实现了 11% 的增长,而且还在不断增长中。我们在 Digikey 上提供的产品目前只占 25%,但我们预期明年会有 3 倍的增长。我们正在增加新产品,并不断更新信息,以继续增加 Coolgear 在该平台上的曝光率。”

DigiKey 是否提供了任何国际销售机会?或者打开了以前没有的市场/客户?

“目前还没有!当我相信不久会有这样的机会。”

你们与市场计划团队合作的体验如何?

“在与分销商签约时,总会有一些问题或障碍,但与 DigiKey 打交道却很顺利。这个团队非常乐于助人,彬彬有礼,甚至愿意为我们这样的成长型企业提供帮助。”

通过市场计划销售产品有哪些优点?

“会增加我们在市场上的曝光率、品牌知名度和产品置入,同时方便客户购买。如果没有 DigiKey,我们内部进行推广的最大障碍之一是,账户创建和新供应商审批流程,这也是许多大公司所担心的复杂程序。如此之多的此类公司已经在与 DigiKey 合作,这对我们来说就是一个巨大的机会。”

通过成为市场计划供应商,可以获得哪些交易便利性?

“除了使客户容易从我们这里购买之外,DigiKey 还帮助我们简化了客户审查,确保不被欺诈,并帮助我们通过第三方平台收集客户的反馈。”

Coolgear Inc. 称,因参与市场计划,该公司业务大为增长。对于 Coolgear,2021 一定也是一个业绩闪亮之年,DigiKey 有幸参与其中。请继续关注下一个供应商成功案例。

关于此作者

Image of Ashley Awalt

Ashley Awalt 是一名应用工程技术人员,自 2011 年以来一直在 DigiKey 工作。她通过 DigiKey 奖学金计划获得了北国社区技术学院电子技术和自动化系的应用科学副学士学位。其目前的职责是协助创建独特的技术项目,记录流程并最终参与项目视频媒体报道的制作。在业余时间,Ashley 喜欢——哦哦,等等,当要照顾孩子的时候,还有空闲时间吗?

More posts by Ashley Awalt
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum