好压接工具的重要性

从最简单的 Molex KK 插头到最复杂的汽车插座,电气触头是所有连接器中最重要的部分。为了实现最佳的接触性能,正确端接就显得至关重要。

对于大多数电缆应用来说,用户可以选择压接或焊接技术。自 20 世纪中期以来,压接一直很普遍,它为用户提供了多个关键性的优势:

(图片来源:Molex)

(图片来源:Molex)

1.可靠性:精心制作的压接端子可实现良好的导电性与可靠的机械接合。端子必须提供尽可能低的电阻,同时仍保持尽可能高的强度,以防止在使用过程中损坏。

2.易于操作压接端子使用专用工具,因此易于使用。这些手动工具可在野外和车间环境中使用,因此成为必须在困难条件下工作的操作人员的理想选择。与焊点不同,压接不需要高温或使用潜在危险材料,因此成为封闭或难以到达位置的理想解决方案。

3.可重复性:与焊接操作不同,压接在操作效率上具有优势。只要使用正确的压接工具就可以产生一致的端接,而无需专业的焊接技能。操作压接工具所需的培训数量少于烙铁的培训数量,从而使组装人员可以专注于工作而不是学习。

正确的组合

理想的压接接头具有低电阻和良好的机械强度。为此,将电缆的电线压缩在压接端子内或实现最佳的导电性。压接过程会使绞合线变形,从而形成气密性接头。这不仅可实现最大的电气接触表面积,而且还可以防止氧气或湿气到达电线和端子的金属层,从而降低了腐蚀的可能性。

压接过程中如果压缩不充分就不会实现这种气密性密封。这意味着接头的电阻高于期望值,从而造成效率损失。同时还有潜在的危险,尤其是在将端子用于电源电路的情况下。当有足够的电力通过时,电阻高的端子就会产生过多的热量。在极端情况下,这可能会超过连接器的安全工作温度,从而导致塑料零件熔化,或者产生任何可能的火源。

除了端子的电气特性外,考虑其机械强度也很重要。压接过程可确保电线牢固地固定在端子内,从而可以承受设计的使用负载。接头压缩不充分,固位力就不足以将电线保持在端子内,从而造成电线脱落或被拉出。但是过度压缩电线将削弱电线的机械强度,反而可能会损坏端子。这可能导致出现相同的问题。

因此,用适当的力来压接端子至关重要,这样才能确保以理想的机械强度实现最佳的电气连接。像 Molex 这样的专业制造商都知道这一点,他们一般在开发新电气端子的同时会同步进行工具开发。

(图片来源:Molex)

系统的一部分

实际上,可以说端子本身只是系统的一部分,而系统则要包括电线、将其安装到其中的连接器以及用于端接的压接工具。这些要素缺少任何一个,系统都将无法正常运行。

虽然它可能是其系统中最昂贵的部分,但专用的压接工具的价值在于,它可以执行多种复杂的操作,同时又易于使用。工具的钳口可以将端子和电线的金属部分压缩成形,并形成理想的气密性密封。同时,为了使误差最小化,会设计定位器让电线保持在理想位置,同时压接时也会使误差最小。只有与端子一起设计的专用压接工具才能达到这种精度。

但是,好的压接工具不仅只是要有好的钳口和定位器。选择工具时,操作便利性和舒适性也是一个重要的考虑因素。Molex 在设计压接工具时早就考虑到了这一点。Molex 提供的许多工具都具有可互换的模具,从而为用户带来了灵活性和超值优势。有些工具甚至允许更改方向以允许左手操作。为了更深入地了解 Molex 专用压接工具提供的功能,请观看此视频

明智地选择压接工具

压接端子可为每种应用提供可靠而稳定的电气连接。但重要的是,要记住压接端子只是整个系统的一小部分。如果没有合适的压接工具,系统就会受到损害,并且电缆端接不确定性问题也会很多。因此一定要为您的应用选择合适的压接工具,选择过程中您也可以利用制造商的专业知识,并确保电缆端接在未来数年内的安全。Digi-Key 的专用应用工具页面上提供了最新的 Molex 压接工具选择,务请随时了解最新信息。

关于此作者

Image of David Pike

David has spent nearly 30 years in the interconnection marketplace, working with manufacturers and distributors. Well known throughout the industry for his passion and enthusiasm, his online name is Connector Geek.

More posts by David Pike
 TechForum

Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.

Visit TechForum