开放计算: 数据中心可持续发展的关键
多角度掌握最新趋势与相关产品
当今世界已经进入了大数据时代,各行各业都会通过大数据进行优化,数据中心因此成为了极为重要的设施。随着数据中心数量急速上升以及碳中和策略的实施,整个世界对于数据中心的要求也变得越来越高。不仅要求可靠性高,还要求高比例的可再生能源使用和智能化管理达到高水平,并且要兼备迅速部署、弹性扩容的能力,以实现可持续发展。开放计算对数据中心的发展无疑是一大助力,它可以解决服务器使用成本、能源使用的问题,同时在提升效率方面也发挥莫大的作用。
最新的数据中心市场趋势报告,涵盖了开放计算的发展历程、低碳化对数据中心的影响、市场分析和未来预测、行业消息整合,以及相关产品推荐。多角度全面了解,带来更多视点,激发未来发展新方向。
开放计算从无到有
开放计算始于2009年,由Facebook设计了Open Rack技术规范,颠覆了当时数据中心的硬件设备,达到提高效率和节能的目的。随后,LinkedIn加入市场,Open19服务器随之诞生。它增加了部署的弹性,解决了21 英寸服务器无法在第三方机房使用的问题。此外,开放数据中心委员会 (ODCC) 的成立也进一步推动开放计算的扩张。ODCC的主要成员包括百度、阿里巴巴和腾讯,它们在8个工作组通力协作,以创造开放的、国际性的技术标准为目标。在全球的努力下,开放计算至今已经在高效、节能、降低成本等方面有所成果,并且在未来继续优化发展。
低碳化下数据中心的发展
由于数据中心是现在以及未来都不可或缺的重要基建,支撑着5G、人工智能、工业互联网的发展。为配合碳中和这个全球的共同目标,数据中心将朝着低碳化的方向改进,以在可持续发展的条件下提高效率和降低能源消耗。而达成这个目标的关键之一,就是开放计算。开放计算不仅在提升数据中心算力上起到重要作用,也因为其标准化和模块化的设计,让服务器的使用成本也显着下降,实现经济效益和社会效益双丰收。
开放计算与数据中心并肩前行
根据目前市场发展的情况预测,基于开放标准的服务器会从2016年只占少数跃升至2025的超过40%。而智能算力规模也将会随着人工智能的急速发展而持续增加,预计到2026年将超过1200 EFLOPS,是2023年的两倍以上。在这个大环境下,中国大型规模以上的机架数量将会大幅增加,更会占全国总机架数量的大部分。随着全球数据中心的使用量增加,能源消耗也无可避免地增加,但在中国的努力下,数据中心的用电量和碳排放量将维持相对稳定的水平,预测到2025年分别低于1.25%和低于0.95%。未来,通过开放计算,数据中心将在节能的前题下继续扩展。
升级数据中心是关键
科技的发展特别是对人工智能需求的上升,让数据中心的使用量不断增加。预测到了2030年,将要使用35GW的云数据中心电力容量来应付人工智能的使用。目前,数据中心的优化是行业上的重点所在。云厂商致力于升级算力、降低成本和提升数据的安全性。同时,模块化数据中心也成为了另一个解决方案,合理的模块化使用将有助于数据中心在各种业务中发挥最大效用。
数据对于全球都是十分重要的资源,要确保数据的存取、流通和安全等问题,就需要稳固的数据中心。随着科技的飞跃,对于数据中心的要求与日俱增,除了提高效能,更重要的是节能,实现碳中和的目标。开放计算的出现,为推动数据中心可持续发展提供了新的方向,未来可以展望数据中心将会以更低的能源消耗量、更高的算力,处理更多的数据。
想要了解更多关于开放计算如何助力数据中心发展的内容,欢迎观看以下最新的市场报告,全面探索市场的前景,快人一步走进数据中心的新篇章。
推荐产品
图片 | 制造商零件编号 | 描述 | 可供货数量 | 价格 | 查看详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|
M24C02-WMN6TP | IC EEPROM 2KBIT I2C 400KHZ 8SOIC | 143154 - 立即发货 | See Page for Pricing | 查看详情 | ||
24AA01T-I/OT | IC EEPROM 1KBIT I2C SOT23-5 | 112550 - 立即发货 | See Page for Pricing | 查看详情 | ||
NXH5104UK/A1Z | IC EEPROM 4MBIT SPI 13WLCSP | 1651 - 立即发货 | See Page for Pricing | 查看详情 | ||
STSAFA110DFSPL02 | IC AUTHENTICAT CHIP/IOT 8UFDFPN | 3650 - 立即发货 | See Page for Pricing | 查看详情 | ||
ATSHA204A-SSHDA-T | IC AUTHENTICATION CHIP 8SOIC | 42945 - 立即发货 | See Page for Pricing | 查看详情 | ||
SE050A2HQ1/Z01SHZ | IC IOT SECURE ELEMENT 20HX2QFN | 22458 - 立即发货 | See Page for Pricing | 查看详情 | ||
STM8S003F3P6TR | IC MCU 8BIT 8KB FLASH 20TSSOP | 68785 - 立即发货 | See Page for Pricing | 查看详情 | ||
ATTINY4-TSHR | IC MCU 8BIT 512B FLASH SOT23-6 | 95641 - 立即发货 | See Page for Pricing | 查看详情 | ||
LPC812M101JDH20J | IC MCU 32BIT 16KB FLASH 20TSSOP | 11882 - 立即发货 | See Page for Pricing | 查看详情 |
Have questions or comments? Continue the conversation on TechForum, Digi-Key's online community and technical resource.
Visit TechForum