Getting Started

开始前您需要准备些什么

  1. 您项目的 Gerber 文件
  2. 成为 DigiKey 注册用户
  3. 项目规格
    1. 电路板尺寸
    2. 表面处理类型
    3. 铜重
    4. 阻焊层颜色
    5. 生产时间和发货时间

预期需要做什么 - 在 DigiKey 下单购买 PCB 的流程

  1. 上载 Gerber 文件
  2. 在 PCB 查看器中检查并验证您的电路板设计。
  3. 提供您的 PCB 订单偏好。
  4. 从多家电路板厂商选择预估。
  5. 如果您是作为访客浏览的,则会要求您登录或注册。
  6. 您的电路板选择将在 DigiKey 购物车中显示为单个行项目,并按照标准 DigiKey 结算流程进行。
  7. 如果遇到任何问题或者需要解决生产过程中出现的小故障,电路板厂家会与您联系的。 生产一完成,您就会收到 DigiKey 的发货通知,您订购的板子很快就会送到您手上。

准备下单

  • 上载 Gerber 文件
  • 用 PCB 查看器检查
  • 选择电路板选项

下单

  • 从多家电路板厂商选择预估
  • 登录“我 DigiKey”入口
  • 将订单添加至购物车

接收电板板

  • 与电路板厂家沟通
  • 电路板厂家接受订单
  • 电路板发货

优化上载和订购过程

提前做好以下准备可以最大程度减少上载和订购时出错:

电气验证

  • 验证组件到相应电网的连接。
  • 对原理图运行 ERC 校验。

板布局验证

  • 运行并验证 DRC 规则,检查是否达到或超过 PCB 厂家的最低能力要求。
  • 对照厂家推荐布局验证电路板尺寸。
  • 确认覆铜和平面已填充。

间隙

  • 检查元件之间的间距。
  • 检查阻焊层到焊盘的间距。

输出文件

  • 验证所有输出文件格式是否正确(Gerber 274X 和 Excellon Drill 文件)。
  • 检查是否每层有一个 Gerber 文件(通常每个铜层各一个、两个阻焊层、两个丝网和一个板边缘)。
  • 如果有,请用查看器预览 Gerber 文件,以检查叠层。

标准电路板厂家规格

Royal Circuits Advance Circuits Sunshine Global Precision Circuit
最小板尺寸 -- -- -- --
最大板尺寸 -- -- 533 × 610mm 700 × 500mm
最小印制线间距 3 mil 5 mil 3.5 mil 5 mil
最小印制线宽度 3 mil 5 mil 3.5 mil 5 mil
最小钻孔尺寸 3 mil 10 mil 8 mil 12 mil
最小孔槽尺寸 -- -- -- --
高级规格 https://www.royalcircuits.com/
board-specifications/#
https://www.4pcb.com/
capabilities2018.pdf
http://en.sunshinepcb.com/
technology/process/
https://precisionpcbs.com/
pcb-capabilities/