DigiKey 推出一个三部曲视频系列,为大家展示了全球制造业在机器人、自动化、网络连接等尖端技术领域的最新创新。 让我们一起来了解一下如何让工厂变得更加智能、更加复杂,以满足我们这个日新月异的世界日益增长的需求。
- 第 1 季
- 第 2 季
- 第 3 季
第 1 季技术支持
第 1 季:第 1 集
前沿制造
在我们的第 1 集节目中,我们先带大家看看边缘计算的兴起。边缘计算正将像机器学习这样的复杂技术运用到数字获取方面来,能够让遍布工厂车间的传感器实现更快速、更敏感的数据响应。
第 1 季:第 2 集
机器人的兴起
在第 2 集中,我们将回顾一下机器人在制造行业兴起的编年史,并了解新型设计如何在工厂车间与工人相互协作,从而在整个行业创造出新的、高质量的工作机会。
第 1 季:第 3 集
人工智能与物联网的交集
在这一集《未来工厂》中,我们将向大家展示人工智能应用如何才能解锁物联网和边缘应用在制造业的真正潜力。 探就实时分析、联网传感器、预测性维护、供应链自动化以及其他过程进步如何将制造业推向全新时代。
相关产品
Banner Engineering
2170-DX80N9Q45VA-ND
无线振动/温度传感器
Banner Engineering
2170-SOLUTIONSKIT9-VIBE-ND
无线振动和温度套件
Banner Engineering
2170-S15C-MGP-KQ-ND
直插式数据转换器
Banner Engineering
R90C IO-Link 集线器
将信号转换为与其他设备兼容的 IO-Link 数据流。
Weidmuller
281-7940111686-ND
带数字 IO 的 IIOT 控制器
Weidmuller
281-2580220000-ND
开关模式,PWR 供电 12V
Weidmuller
281-2730670000-ND
浪涌保护 - OVP
Weidmuller
PROeco 单相电源
提供基本功能,并实现高性能和灵活性。
更多内容
预测性维护趋势:机器学习
预测性维护正成为智能工厂的基本要求。 精确跟踪机器性能的能力可帮助制造商减少时间和成本浪费。
现场设备级远程监控
传感器检测到的数据曾经是多么得难于访问或完全无法获取。 有了工业物联网 (IIoT) 技术后,设备级数据现在对于操作员和计划管理员来说可谓是探囊取物。
通用 DIN 导轨电源助力工业自动化应用
设计人员能够指定一个现成的解决方案来为 DIN 导轨设备供电,并具有现成模块的优势。
AppGuide,工业控制产品选型表
使用这个产品选型表能够帮助您选择到合适的工业物联网解决方案。
相关视频
第 2 季技术支持
在《未来工厂》第 2 季中,我们探讨了工业 4.0 背后的驱动因素,以及像人工智能、边缘计算和连接之类技术将如何改变制造业的未来。 我们访问了这些领域的顶级卖家,并就这些技术的影响进行了探讨,最后介绍了 DigiKey 及其合作伙伴正以何种方式推动这个下一次制造业的重大飞跃。
第 2 季:第 1 集
见证双生
为了满足不断增长的全球需求并应对供应链的挑战,制造商必须有深谋远虑。 数字孪生技术允许进行详细的硬件仿真,可影响从制造过程到未来工厂车间整体布局的方方面面。 这项技术的下一步该怎么走,现代制造商现在应该如何对之进行投资呢?
第 2 季:第 2 集
表演还得继续
无论是机器问题、元器件短缺,还是其他潜在的挑战,停产根本就不是一个选项。 今天的工厂必须通过使用复杂的传感器和硬件来实现系统级的可见性,这些传感器和硬件旨在进行数据获取和状态监控,并在问题出现之前提供关键的信息。
第 2 季:第 3 集
跳出思维定式
制造业的行业先锋们一直在思考未来,并对整个工厂车间的未来技术进行规划。 在这一集里,我们造访了这样一个地方,那里诞生了一个个的前沿制造解决方案和概念,让我们有机会一窥制造业的未来。
相关产品
Siemens
SIMATIC S7-1200 基本控制器
具有集成通信和技术功能的紧凑型自动化解决方案
Siemens
SIMATIC 基本面板
简化了简单机器和设备的操作。
Siemens
SITOP SEL1200/SEL1400 选择性模块
将负载电流分配到 24 VDC 负载电路,并对之进行可靠地监控。
Siemens
SITOP PSU6200 电源
针对 12 V、24 V 和 48 V 标准应用的超高性能电源。
Phoenix Contact
CAPAROC 电子断路器系统
专为 12 V 至 24 V 应用中过流保护而设计
Phoenix Contact
PSRmodular 可配置安全系统
灵活、安全的监控机器或系统的解决方案。
Phoenix Contact
工业外壳系统:物联网设备外壳
ICE/散热器、使用在线配置器的基于 Web 的免费热仿真等等。
Phoenix Contact
BL2 BPC 1500 系列
入门级自动化、小型机器控制和 IIoT 应用。
Phoenix Contact
RIFLINE 可插拔强制引导继电器
提供采用窄型设计的工业多通道强制引导触头
更多内容
PLC 编程:以 Siemens 产品为实例的技术总结
随着第四次工业革命和工业 4.0 时代的到来,实现全面、智能的自动化需要有先进的控制、监测和诊断技术。
数字双胞胎概念及其工作原理
实施数字双胞胎文化,包括真实和虚拟产品生命周期管理软件,这可以减少设计周期时间和测试,并提高产出率。
如何为重型三相交流电机选择和应用机电接触器
EMC 是频繁开关重型负载(如大型电机)的最佳解决方案,但设计者需要谨慎选择和实施。
使用细间距板对板连接器优化系统封装
当产品中必须使用两块或多块印刷电路板时,板对板连接器提供了高性能的电气和机械连接解决方案。
如何使用单对以太网来节省空间、减轻重量,同时提高工业物联网性能
使用单对以太网进行双向高速数据和电源传输可在工业和企业安装中节省空间,减轻重量。
如何使用 插拔式电池电极连接器确保安全、高效地部署模块化 BESS
使用符合 UL 4128 标准的额定值为 1500 VDC、120 A 的插拔式电池电极连接器,并加快模块化 BESS 安装。
使用传感器致动器盒更快、更安全、更可靠地配置工业传感器和致动器
使用传感器致动器盒,自动化工程师可以减少配置时间,确保控制器和传感器/致动器之间的可靠连接。
如何将协作机器人安全地整合到工业应用中
确保人机协作的安全必须针对特定应用进行风险评估和系统定义,如今已出台相关技术规范以提供指导。
相关视频
第 3 季技术支持
DigiKey 推出新的三部曲系列,展示了其供应商是如何运用新型技术来设计可持续的未来制造业的。 与我们一起探讨能够减少浪费、提升效率并促进生产模式环保的最新创新和最佳实践。 从微电网到替代能源,再到智能制造系统等等。
第 3 季:第 1 集
减少生产影响
制造加工大约消耗了世界能源的三分之一。 在这一集中,我们将了解制造商如何利用替代能源、如何打造微电网以及如何利用新兴技术来降低生产过程中的碳排放量,从而创造一个更具可持续性的未来。
第 3 季:第 2 集
激励工厂的变革
随着全球需求持续增长,自动化技术与时俱进、迅速发展。 但是因需求巨大,新的挑战已出现。 这一集展示了 Schneider Electric 位于美国肯塔基州列克星敦的工厂改造情况,该工厂已被彻底改造成一座未来工厂。 通过研究这座工厂的改造过程,我们可以了解到该工厂是如何为希望建立更可持续运营模式的各大厂家建立行业典范的。
第 3 季:第 3 集
实用的可持续制造技术
在这一集中,我们会介绍几个实用的真实世界的可持续制造和自动化实例。 我们会探访几个在各自领域引领行业的公司,了解这些公司用来最大限度降低环境影响的具体技术和技巧。
相关产品
Panduit
Opti-Core™ 光纤电缆
Panduit
尼龙 612 电缆扎带
Panduit
实现可靠系统性能的控制面板解决方案
Panduit
VeriSafe™ 电压不存在测试仪
Panduit
IndustrialNet™ M12 5e 类和 6A 类包塑线缆组件
Panduit
G5 配电单元
Panduit
Panduct® PanelMax™ 线槽和噪声屏蔽板
Panduit
塑料太阳能边夹
更多内容
优化电缆管理,确保公用事业级光伏系统的安全和效率
公用事业级光伏 (PV) 系统通常能产生数兆瓦 (MW) 的电力,是绿色能源和可持续发展的关键因素。
以最先进的自动化技术为动力:可持续发展之路
工业生产的关键因素是能源需求、原材料使用以及所需土地的大小(特别是在大城市)。
自动化技术如何帮助美国制造商扩大半导体制造规模
尽管半导体器件至关重要,但世界上大部分地区都依赖于非多样化,因而是脆弱的全球供应链。
电机接触器的基础知识与应用
暖通空调 (HVAC)、压缩机、泵、材料处理和包装等应用,需要安全部署和控制工作电压和电流很高的大型电机。
如何为线束选择电缆扎带并正确使用
随着电气和电子元器件及子系统的使用越来越多,正确保护电缆成为系统设计的一个重要方面——尽管经常被忽略。
利用 IO-Link 提高工业 4.0 工厂的灵活性、利用率和效率
要支持作为工业 4.0 标志的数据收集和分析,就经常需要对生产线和过程进行更改,包括添加、移除或重新设置数字传感器、执行器、指示器和其他设备。
利用先进的农业灌溉解决水资源匮乏问题
过去十多年来,许多种植者已经用先进的控制和连接元件取代了传统的灌溉定时器和液压调节器,而且这些元件都是从工业应用元件演化而来的。